结果:找到"NXP ARM ",相关内容34条
- 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
- 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda macOs BigSur ARM 发帖人:saico 发帖时间:2020-11-24 12:40:00
- 一元的国产ARMHK32F030M商城什么时候有现货呢?
- 昨晚看了立创的直播,觉得航顺的那款1元ARM挺不错的样子~至少价格是美丽的https://item.szlcsc.com/744582.html请问,HK32F030MF4P6什么时候有现货呢?另外,有配套的开发板卖吗?可惜昨晚直播手气差,没中奖
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: HK32F030M HK32F030MF4P6 1元ARM 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2020-07-30 11:02:00
- LOTO课5:三极管音频放大电路实践
- 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,ARM,STM,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
- GD32MCU开发板Workshop报告-315MhzOOKRF发射器
- 1.方案简介本方案使用GD32E231C8为主控,负责读取按钮输入和生成baseband信号。Baseband信号直接输出给有源震荡器(SiT8008BIF21-33E-105.000000)的OutputEnablePin,控制震荡器的输出,实现简陋的315MhzOOKRF发射器。请注意,本方案没有使用BandpassFilter在输出端上,所以会发射很多不必要的电磁辐射,不可能通过FCC/CE的合规性测试,所以请在有良好微波隔离的房间里使用本方案,不要给他人和自己造成不必要的麻烦。2.GD32E23XMCU产品的介绍GD32E23X系列使用的是ARM较为新设计的CortexM23核心,它...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: Cortex-M23 ARM GD32E231 GD32E23X 发帖人:LTYLTY 发帖时间:2019-05-15 05:18:00
- 基于i.MX8QM最优化的ARM版本升级解决方案
- 【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NXP ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-22 11:57:00
- NXPKW35KW36
- NXP的两款KW35和KW36,在低功耗蓝牙领域运用很广泛,麻烦提供相应的库文件,好方便我们提取,设计。谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: NXP BLE 发帖人:Leontang 发帖时间:2019-01-09 14:22:00
- J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
- JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
- 所属专栏: 开源设计 标签: ARM调试器 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
- NXP74HC165D批量使用发现的问题
- NXP74HC165D,使用已达到2k,频繁发现地址码出现问题,开始主要怀疑拨码开关质量问题,确实其中有一些是拨码开关出现问题——拨动变化时其通断状态不变。但是也有相当比例的问题是出在74HC165D,在确认拨码开关未导通,且上拉电阻未虚焊的情况下,仍然出现165的个别管脚电平在1.7V左右的情况(常温),实际应该为3.3V。更换74HC165D芯片后管脚电平恢复3.3V正常值。由于1.7V左右低于VIH,又高于VIL,因此出现问题的165芯片管脚实际处于一种不确定状态,由此造成设备使用中,每次发生断电重启,其地址都可能会发生不可预料的变化。已经发现几十片该问题了,所以不是极个别的问题,请J...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 74HC165D NXP 发帖人:喝最柔的酒 发帖时间:2017-05-28 15:11:00
返回